This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:无法更新Code Composer Studio

Guru**** 1995805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656033/ccs-msp432p401r-cannot-update-code-composer-studio

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用Code Composer Studio  CCS.CCS 0.0.0019万。看到包含可用更新的弹出窗口(在本例中,适用于TI仿真器)后,我同意更新它,并且启动后立即显示更新错误,并且我无法更新7.3 :

收集要安装的项目时出错,会话上下文为:(profile=epp.package.cpp,phase = org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。

未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.emulation .pack.win32,7.0 .100.1
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.emulation .pack.win32_root.win32.x86,7.0 .100.1

这不是我第一次收到此错误。 以前,我必须重新安装CCS才能接收更新。

造成此问题的原因是什么,最重要的是,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以尝试以下链接的步骤5吗?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经尝试过,但在弹出窗口或单击"帮助-安装新软件"后尝试更新时出现相同错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供安装日志?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我已将它们附在这封信中。

    e2e.ti.com/.../6102.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克里斯蒂安

    很抱歉回复太慢。 不幸的是,问题似乎是在我们的登录开始之前发生的。 接下来要做什么,有几个选项。

    您可以通过以下链接获取最新的仿真软件,并将其安装到CCS中:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    第二个选择是CCSv8在几周内推出。 如果您不迫切需要更新,您可以等到更新可用。 此版本尝试检测将导致更新过程失败的情形。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我将等待CCS8。