This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器-SDK-AMIC110:如何确定xdctool版本和cfg文件以及SysBIOS?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658757/compiler-processor-sdk-amic110-how-can-i-decided-the-xdctool-version-and-cfg-file-and-sysbios

部件号:processor-SDK-AMIC110

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

每一位专家

来自东京的这座山。

我有一个问题要解决。 我使用01.00 中的xdctool和cfg文件01.00 ,

但我可以决定xdctool和cfg文件等的版本...

请帮助我们。

祝您一切顺利

这是日志:(我使用的是CCS 7.03 v)


****配置构建项目Profinet的调试_01_22****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
gmake [1]:正在输入目录'C:/workspace_v7_01_22_Profinet/Profinet_01_22/Debug'
'正在构建文件:../app.cfg '
'调用:XDCtools'
c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/xs"--xdcpath="C:/ti/EDMA3_LLD_2_12_05_29/packages;C:/ti/NDK_2_26_00_08_packages;C:/ti_cc_in_cc_6_00_12_12/21;c_包装数:ti.platforms.evmAM3359 16.9
正在制作package.mak (因为package.Bld)...
subdir_rules.mk:12:目标'build_1658674131-InProc'的配方失败
js:"./config.Bld",第4行:错误:找不到导入文件:'c:/workspace_v7_01_22_Profinet /Profinet /01_22/ICSS_EMAC/config.Bld'(在'C:\workspace_v7_01_22_Profinet中找不到)/Profit_ccet_01_22_ccac_ccac_1_ccacc/2_ccxx_cc2_cc2_ccd_cc2_ccd_ccd_cc2_ccd_cc2_ccd_cc2_ccd_ccd_ccd_ccd_cc2_21_ccd_ccd_cc2_cr018_cc2_cr06/封装:
xdctools_3_50_03_33_core\gmake.exe:***没有生成目标`.configuro’的规则。  停止。
js:“c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs”,第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于较早的错误配置失败(状态=2);'linker.cmd'已删除。
gmake [1]:***[builc-1658674113-InProc]错误1
gmake [1]:正在离开目录'C:/workspace_v7_01_22_Profinet/Profinet_01_22/Debug'
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'build-1658674113'的规则,需要'configPkg/compiler.opt'。
gmake:***没有生成目标'C:/workspace_v7_01_22_Profinet/Profinet/01/22/ICSS_EMAC/config.Bld'的规则,需要'configPkg/linker.cmd'。
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomiyama
    您能否验证文件'C:/workspace_v7_01_22_Profinet / Profinet 01 _22/ICSS_EMAC/config.Bld是否存在? 如果没有,并且您要删除对它的引用,则可以通过“项目属性”->“CCS生成”->“XDCtools->“高级选项”->“生成配置文件”删除它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否得到解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱
    来自东京的这座山。
    我解决了问题,非常感谢。