主题中讨论的其他部件:CC3220SF, UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好,我正在尝试在CC3220 LaunchPad开发套件上运行一个示例应用程序。 我已经下载了“Out’of _Box_CC3220SF_LAUNCHXL_TIrtos_CCS”演示应用程序,并在CCS中成功编译了它。 现在,我尝试在目标上部署/调试它。 但是,当我执行此操作时,我收到一个错误:
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。
(仿真软件包7.0 .100.1)
我尝试重置并重启主板,但这没有什么区别。 我不确定如何调整TCLK -在设置中的任何位置都看不到它。
有人能帮你解决这个问题吗?
保罗。