This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCCStudio:阻止生成项目

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658081/compiler-ccstudio-building-project-is-blocked

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:Captivate金属

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我们的建筑项目像后续阶段一样受阻。

控制台上的日志已在以下消息中停止。

" gmake.exe[2]:警告:-jn forced in submake:正在禁用作业服务器模式。"  

CCS产品的基本示例(如闪烁LED)可以顺利构建。

什么是原因?

您是否有解决方案?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是否可以尝试禁用并行构建?

    :software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_build-handbook.html

    请注意,在CCSv7中,'Behavior'选项卡现在是'builder'选项卡

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    很抱歉我的回复太晚了。

    感谢您的建议。

    我尚未尝试,请稍后更新。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee

    我已测试禁用并行构建,但它对该问题没有影响。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能为我提供您的项目吗? 首先,我不需要所有的实际代码,我只需要一个项目文件夹,里面只有三个.*project文件。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我正在尝试构建一个普通的Captivate金属应用程序。

    我只能在CCS文件夹下找到.projectspec文件。

    这是否足够?

    e2e.ti.com/.../CAPTIVATE_2D00_METAL.zip

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    projectspec文件用于生成CCS项目。 我想看看导入项目时从projectspec生成的CCS项目。 项目可能位于您的工作区文件夹中。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee

    我附加了项目文件夹。

    e2e.ti.com/.../CAPTIVATE_2D00_METAL_5F00_cpy.zip

    谢谢你。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    您提供的项目仍启用了并行生成。 您能否确认您确实禁用了项目中的并行构建,但错误仍然发生? 您能否提供完整的构建控制台输出?

    谢谢
    KI