This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS/CCStudio:7.4 Composer.0.0.0015万 安装

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/660536/ccs-ccs-ccstudio-code-composer-v7-4-0-00015-installation

工具/软件:Code Composer Studio

我在尝试安装CCS v 7.4 .0.0.0015万 时遇到了这个问题,  我尝试过很多次都没有成功。

请告知我需要采取什么措施来解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    能否将install_logs文件夹的内容压缩并将其附加到此处?

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20180130173312.zip

    您好,  

    下面是zip。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    您的日志并不能真正显示dMED组件出现故障的原因。 我会将您的问题转发给组件所有者,以了解发生了什么。 同时,您能否再次检查您是否有足够的空间进行安装? 此外,您是否以管理员身份运行? 如果没有,请您这样做并重试。 请确保在尝试之前删除安装文件夹。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我检查了,有足够的空间进行安装,但我尝试使用CMD进行安装,因为当我尝试像管理员一样"正常"安装它时,我遇到了下一个问题,因此我更改了"temp"文件夹, 但现在我有一个问题,我向你们展示了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:
    我注意到您的用户ID中有一个花括号“”,这会给许多程序带来问题。 您认为您是否可以更改该设置或创建一个临时管理员用户并尝试以admin身份正常运行安装程序(不传递temp参数)?
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好,谢谢