This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:无法构建TI资源示例:简单BLE广播器。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/660037/ccs-cc2640r2f-cannot-built-ti-resource-example-simple-ble-broadcaster

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我在通过资源管理器示例构建应用程序时遇到一些错误。

我已将生成日志附加在此处。

说明资源路径位置类型
#1965无法打开源文件"C:/Users/Apoorva/workspace_CCS/simple_Broadcaster _cc2640r2lp_app/FlashROM_StackLibrary/configPkg/package/cfg/app_ble_pem3.h".ccsproject /simple_Broadcaster _cc2640r2lp_app line 39,外部位置:c:global.h \3/dc_x\cfrom\packages\c_dc_x50\chap_dc03\c_dc_tools\x_dc03\chor_dc_export.h

e2e.ti.com/.../5811.Build-log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您的生成日志,项目最后尝试生成内核项目(除非日志顺序不对)。
    这些项目的结构应首先构建内核。

    我无法根据dev.ti.com上的SDK 1.50 .00.58 再现此问题,您能否提供重现此问题所需的步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,我从TI资源管理器导入了项目。

    之后,成功构建堆栈,然后在出现上述查询中所述的故障的情况下构建应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是CCS云IDE,我无法使用该工具复制。

    您使用的是哪种特定版本的CCS,另外您使用的是资源管理器桌面还是在线?

    请提供重现此问题的确切步骤。