This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358-EP:AM3358上的TI-RTOS开发所需的CCS版本

Guru**** 2590580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/660082/ccs-am3358-ep-ccs-version-needed-for-ti-rtos-development-on-am3358

部件号:AM3358-EP
主题中讨论的其他部件:TMDSK3358

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用TMDSK3358入门套件开发基于TI-RTOS的应用程序。  我在Windows上运行CCS v 7.4。  

1.在CCS资源管理器中,我选择了'TMDSK3358',但只看到'loading (正在加载)'图标。  不会有任何负载。 (?)

2. 我想为此 入门套件加载并构建样例TI-RTOS项目。  我尝试导入其中一个示例项目(项目->导入CCS项目->(浏览到) C:\ti\BIOS_6_52_00_12\resources\tiTargetExamples\genericExamples,然后选择'hello'项目。   我收到一个弹出窗口,显示“    Error: Device is NULL or currently not recognized by CCS (错误:设备为NULL或CCS当前无法识别)”

前进需要什么?

3. 使用TI-RTOS在TMDSK3358上进行开发时,应该使用哪个版本的CCS?  请您向我指出CCS将加载并构建的一个示例项目吗?

谢谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith

    对于AM335x上的TI-RTOS开发,您需要获取处理器SDK RTOS。 它不可通过资源管理器使用。
    您可以在此处下载: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X。 我已将此信息传达给Sitara团队,以获得有关哪个示例的帮助。

    使用7.4 没问题。

    对于Sitara的资源管理器,它主要包含设备文档的链接。 它不允许您浏览SDK中的示例并下载它们。 这种说法不应该像这样被卡住。 我不时会看到这一点。 如果关闭CCS,请检查“节点”的任务管理器。 如果存在,则将其终止,然后重新启动CCS。 如果没有,我们可以尝试从3.1 用户文件夹中删除/ti/tirex-localserver-Internet Server-3文件夹。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith
    正如John在上面提到的,开始的最佳方式是使用AM335x的处理器SDK RTOS软件包。
    版本中有一些示例,位于C:\ti\PDK _AM335x_1_0_9\packages\MyExampleProjects.

    这些示例必须通过运行.bat文件来生成。 以下是 有关如何执行此操作的视频training.ti.com/processor-sdk-device-drivers-setup-test

    您可能还需要仔细阅读此处的应用程序开发视频 training.ti.com/application-development-using-processor-sdk-rtos 此视频提供了有关编写应用程序的详细说明 。training.ti.com/application-development-using-processor-sdk-rtos
    以下是开发人员指南 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide
    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John。 关闭CCS后,任务管理器未显示要终止的节点。 我也退出CCS,然后删除了我的User/ti/tirex-localserver文件夹,但在重新启动CCS v7后仍无法连接到云。 有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith

    您删除的是3.1 Tm3还是3.1 Tm3。 对于7.4 ,您需要删除/ti/tirex-localserver-CC3 3.1。有些旧版本使用的文件夹中没有版本号。

    如果删除的是3.1 Tm3,我需要找其他人来帮助我们进行调试

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我删除 了3.1 .3。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。 我只是想确认一下。

    我将派一名资源管理器专家帮助我们进行调试。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith

    公司的代理有时会阻止tirrex连接到外部云服务器。 如果您可以尝试不使用合适的代理。 加载屏幕是否在一段时间后超时? 您是否可以在启动tirex大约3分钟后附加您所看到内容的屏幕截图?

    如果我们需要查看您的机器,您是否还可以参加WebEx?

    谢谢!

    Imtaz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法禁用代理。 启动Tirex时,我看到以下3个文件夹:
    -设备文档
    -软件
    -开发工具

    当我单击它们时,我会在GUI右侧看到结果内容。 我看到一个时钟旋转活动图标,该图标继续显示(无3分钟超时)。

    我可以参加WebEx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至iali@ti.com,以便我们安排WebEx。

    Imtaz。