This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:如何

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659648/ccs-tms320f28377s-how-to

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是启动板F2.8377万S ,我需要制作 一个图形界面来显示结果。 如何将数据从DSP (CCS v7)导出到MATLAB以构建接口? 如果不可能,是否有其他方法可以使用此数据进行图形界面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MATLAB将是一种选择 e2e.ti.com/.../48.4814万

    另一个选项是使用GUI Composer,具体取决于您要显示的内容。 GUI编辑器通常用于提供仪表板,显示设备内正在进行的操作,即运行时和后处理数据。 GUI Composer可从dev.ti.com访问

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,我正在使用GUI Composer v2和CCS v7! 如何使用GC获取数据并将其保存到存档? 是否可以在GC中进行数据正处理? 如果是,我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔,

    有一种方法可以执行自定义数据处理。

    本教程视频包含一些相关信息: www.youtube.com/watch

    此致,
    John