This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:Misra-C符合性/Ccs7.

Guru**** 2117280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655899/ccs-tms320f28335-misra-c-compliance-ccs7

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用MISRA-C 2004编译我的代码,并且我收到 了许多关于使用TI提供的库的警告。 在这些库中,许多内容都必须修改才能使其符合要求

使用MISRA-C 是否有办法删除这些警告?

我们非常感谢您的帮助。

谢谢!  

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果提供了源代码,您可能必须自行修复它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么版本的TI C2000编译器? (注意:它与Code Composer Studio版本不同)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhil Pillai 说:
    我正在使用MISRA-C 2004编译代码,并且我收到 了许多关于使用TI提供的库的警告。[/QUOT]

    不要假定库的源代码(包括标题)生成MISRA CLEAN。  这些库的文档是否证明了这一点?  也许不是。  如果是,您将拥有这些库的当前版本。  对于将来的版本,最好知道您要求源代码为MISRA CLEAN的请求。  您使用的正是哪些库?   

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果知道哪些库导致MISRA诊断程序出现问题,我将不胜感激。

    谢谢,此致,

    -George
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。  如果知道您是如何解决这一问题的,我将不胜感激。

    谢谢,此致,

    -George