This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:在Mac上调试

Guru**** 2524290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659140/ccs-msp-exp430g2-debug-on-mac

部件号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在将开发环境从Windows迁移到Mac,我更希望一切都能在本机运行。 由于有Mac版本的CCS,我假定我能够即插即用MSP430G2开发板。 但是,在设置过程中,CCS通知我这不是情况,因为它是macOS上不支持的三个板之一。 听起来, 驱动程序实际上可以让这项工作发挥作用。 TI的两个问题:

1.请问可否请我提供这些驱动程序?

2.什么时候(如果有) macOS将成为具有所有Launchpad驱动程序的正确支持平台?

还有一个面向整个社区的问题:

与大多数不受支持的TI工具相比,在Mac上使用Launchpad编译和调试代码的方法是否更好?

谢谢!

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Evan,

    我的主要环境是Mac。 所有较新的开发主板都能正常工作,但像MSP-EXP430G2这样的旧MSP320主板却无法正常工作。 如果您想在Mac上进行开发,最简单的解决方案就是获取更新的LaunchPad。

    www.ti.com/.../launchpads.html

    有几个合适的选择是:
    www.ti.com/.../msp-exp430fr2311
    www.ti.com/.../MSP-EXP430F5529LP

    Mac或Linux不支持现有的G2 LaunchPad。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的回复。 我将考虑购买新的LaunchPad。 考虑到5529版的价格,2311如果能同样出色地完成工作,将更具吸引力。

    我当前使用G2 LaunchPad通过其内置六针接头(UART,Spy-Bi-Wire和电源)调试外部目标。 您可能知道,2311 LaunchPad ez-FET v 1.3 有没有同样的功能?

    谢谢!

    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan,

    是的,您应该能够使用板载EZ-FET调试另一个板。  用户指南中有一小部分介绍了主板上的"隔离块"。  第2.2 .3节。

    此致,

    John