This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F4152:自动中断而不中断点

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656321/compiler-msp430f4152-break-without-break-point-automatically

部件号:MSP430F4152

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的各位:

什么会使CCS7自行中断?

我没有设置断点,但它停止工作,就像有断点一样。

当它断开时,我再次按下Run (运行),它将再次断开,但在不同的代码行。

有时它会在其他报头断开,例如MSP430F4152.h,*。asm。

如何解决此问题?

此致,

陈玉泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果CCS达到以下条件,则它将停止:
    1)断点
    2)紧急停止命令
    3)调试器中的halt命令
    4)您的代码遇到异常

    根据您提到的内容,我认为这不是1-3。 因此,请查看#4是否适用。 一个常见的错误是忘记禁用看门狗。

    希望这有所帮助
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我认为4号可能是休息的原因。
    但使用相同的代码,为什么它有时可以不停顿地工作,有时可以停顿一下?

    我完全禁用了看门狗计时器。
    在程序开始时,我使用代码WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;禁用看门狗。

    此致,
    羽泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您禁用了看门狗计时器,则我们知道这不是问题。 我可能需要通知一些设备专家以获得更多建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    好的,非常感谢您的帮助。
    如果您需要有关我的设备的更多信息,请告诉我。

    此致,
    陈玉泉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一个随机中断后整个CCS的屏幕截图? 我想看看它在哪里停了下来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我最近没有解决这个问题。
    但我不知道这是什么错。
    如果下次遇到问题,也许我可以发布更多有关问题的信息。
    非常感谢。

    此致,
    陈玉泉