This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLAASH:要禁用"程序加载后运行目标;默认情况下,4.2 中的&QUOT 2

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659707/ccs-uniflash-want-to-disable-run-target-after-program-load-by-default-in-4-2-2

部件号:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

"Run Target After Program Load/Flash Operation"是UniFlash 4.2 中默认启用的选项。2.1692 设置和工具。 禁用它不会保存在.CCXML或.UNIFLAASH会话文件中;每当我关闭程序并再次打开它时,“加载程序后运行目标”设置都已重新启用。 对于这种不便,有什么永久性解决办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max,您好!
    这是预期行为,但肯定会发现这会带来不便。 我已为此提交增强请求。 追踪编号:UNIFLASH-966

    谢谢
    KI