This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6727:CCS/TMS320C6727

Guru**** 2877460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659183/ccs-tms320c6727-ccs-tms320c6727

部件号:TMS320C6727

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我一直在使用PADK (具有TMS320C6727)来执行有源噪声控制系统。

我已经通过Blackhawk仿真器使用CCS 4.2 对PADK进行了编程。

但当我得到图形结果时,我无法将结果保存在csv文件中。  

你能帮我解决这个问题吗?

谢谢。

此致,

Sajaad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但当我获得图形结果时,我无法将结果保存在csv文件中。  [/引述]

    请更详细地描述这一部分。 我假设您通过CCS图查看数据,并希望使用导出功能将数据导出到文件。 是这样吗?

    另请注意,4.2 的版本很旧,不再受支持。 当前版本的CCS支持C6727,因此,除非您有其他使用旧CCS版本的原因(如使用DSP/BIOS),我建议更新您的CCS版本,以便我们可以更好地支持您。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI,

    情况确实如此。
    我通过CCS图获得了数据,我想将数据保存到一个文件中,以便我可以进一步处理,例如在MATLAB中。
    事实上,我右键单击图表,然后选择"数据"和"导出"。 弹出一个窗口,要求我选择一个名称并以*。csv扩展名保存文件。但当我将该文件保存在某个位置时,当我稍后查找时,该文件不会显示在该位置。
    你能告诉你为什么会这样吗?

    另外,请注意4.2 对于我正在使用的应用程序非常适用,所以我更喜欢使用该版本。

    谢谢!

    Regds,

    Sajaad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用CCS 4.2 .5重现该问题。 当我使用更高版本的CCS (CCSv5.x)时,问题似乎已解决。 因此,它可能是CCSv4的错误。 但是,由于CCSv4的不受支持性质,我们无法为其提供任何修复。 因此,如果您希望使用CCS版本更新为最新版本,我建议您使用该功能。 对此造成的不便,我们深表歉意

    KI