This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2650:使用CCS为CC2650创建TI-RTOS项目

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659198/ccs-launchxl-cc2650-create-ti-rtos-project-for-cc2650-using-ccs

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2640CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CC2650 Launchpad。 我可以运行导入到CCS的示例项目。 我想使用CCS 6.2 / 7.xx从头开始为CC2650/CC2640创建2640创建TI-RTOS项目。 我搜索了许多线程,但无法找到从头开始创建TI-RTOS项目的过程或文档。

请为我提供建议或教程链接,以便使用CCS为CC2650创建TI-RTOS项目。

谢谢,此致,

Murali.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆拉利

    我不确定我们是否有任何关于此问题的具体文档,但您有几个选项。 CC2650的TI-RTOS封装中有一个基于TI-RTOS的空驱动程序示例,您可以将其用作起点。 您可以下载TI-RTOS软件包,并通过在CCSv7的资源管理器中导航来获取示例。

    另一个选项是从SDK中包含的众多示例项目中的一个开始,删除其中的源文件,然后用自己的文件替换它们。