This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6.7791万:CCS开发工具更新

Guru**** 2541710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658512/ccs-msp430f67791-ccs-development-tool-updation

部件号:MSP430F6.7791万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

      我现在使用MSp430F6.7791万进行三相计量。我只有30天的评估IAR  可用。因此,何时将发布用于MSP430F6.7791万的开放源代码CCS。我需要它,因为现在仍在工作。如果有任何可用的用于MSP430F6.7791万的免费开放源代码工作台,请尽快....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    CCS支持MSP430F6.7791万。 有关更多信息(包括下载链接),请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    对于MSP430F6.7791万应用,三相能量测量系统,我从Web下载此源代码,但它是IAR。 但我使用的是IDE是CCS。 我的问题:在哪里可以获得CCS的源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    有没有人可以指导我,我可以从哪个站点下载用于MSP430的IAR嵌入式工作台的裂缝版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashokkumar,

    在这个论坛上,鼓吹软件盗版是不可接受的。 我建议您联系IAR并尝试续订您的许可证。 如果您是学生,他们可能有可用的折扣许可证。 对于MSP430,他们确实具有代码大小受限的免费许可证。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MSP430F6.7791万 应用,三相能量测量系统,我从Web下载此源代码,但它是IAR。 但我使用的是IDE是CCS。 我的问题:在哪里可以获得CCS的源代码。[/QUOT]

    如果您希望使用CCS,我建议您在MSP论坛中查看是否有CCS示例。 缔约国会议论坛的专家最了解情况。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将该主题拆分,并将有关获取CCS项目版本的帖子移至TI设计论坛。 Check (检查)将与作者核实并查看是否可用。

    此致,
    John