This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:执行OnTargetConnect时出现GEL错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658821/ccs-am5728-gel-error-while-executing-ontargetconnect

部件号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

您好,支持团队,

       我正在尝试调试PhyCore-AM5728 SOM上的代码,当我尝试连接到cortex15-0 core时,我在运行OnTargetConnect()时收到gel文件错误。 加载的凝胶文件如下所示。

   

Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>AM572x Cortex M4启动顺序正在进行... <<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>AM572x Cortex M4启动顺序完成! <<<---
Cortex_M4_IPU1_C1:Gel输出:-->>AM572x Cortex M4启动顺序正在进行... <<<---
Cortex_M4_IPU1_C1:Gel输出:-->>AM572x Cortex M4启动顺序完成! <<<---
C66xx_DSP1:GEL输出:-->>AM572x C66x DSP启动序列正在进行... <<<---
C66xx_DSP1:GEL输出:-->>AM572x C66x DSP启动序列完成! <<<---
C66xx_DSP2:GEL输出:-->>AM572x C66x DSP启动序列正在进行... <<<---
C66xx_DSP2:GEL输出:-->>AM572x C66x DSP启动序列完成! <<<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM572x Cortex A15启动顺序正在进行... <<<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM572x Cortex A15启动顺序完成! <<<---
CortexA15_1:Gel输出:-->>AM572x Cortex A15启动顺序正在进行... <<<---
CortexA15_1:Gel输出:-->>AM572x Cortex A15启动顺序完成! <<<---
IcePick_D:GEL输出:IPU RTOS从等待重置中释放。
IcePick_D:GEL输出:IPU SIMPC从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD C66从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT1从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT2已从等待重置中释放。
CS_DAP_DebugSS:Gel输出:-->>>将调试DPLL设置配置为1.9 GHZ <<--
CS_DAP_DebugSS: Gel输出:DEBUGSS DPLL已锁定,未执行任何操作
CS_DAP_DebugSS:Gel输出:-->>打开调试工具所需的L3_INSTR和L3_3时钟<<<< ---
CS_DAP_DebugSS:Gel输出:--<<L3工具时钟已启用>>>--
CS_DAP_DebugSS:Gel输出:-->>>映射计时器将源代码禁止发送到默认内核<<<< ---
CS_DAP_PC:Gel输出:Cortex-A15 1未处于WIR模式,因此无任何操作。
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM572x GP EVM <<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM572x目标连接序列开始... <<<---
CortexA15_0:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:目标读取0x4A0025F4失败
AT (*((unsigned int *) 0x4A0025F4)&0xFFF)[AM572x_START_COMMON:69]
AT AM57xx_EVM_Initialization(0)[gpevm_am572x.gel:54]
位于OnTargetConnect

您能帮我解决此错误吗?

我甚至看过 AM572x_STARTUP.Gel,  错误与AVS_VOLTAGE有关。

请查看gel文件并向我推荐解决方案吗?

此致,

Pratik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik,

    Gel文件是为AM572x EVM设计的,因此在不同的电路板上使用它可能会有未知的后果,特别是当HW不同(不同的DDR或PMIC)或设备上先前运行的代码(从现有SD或eMMC卡闪存)时。

    下面的讨论表明最后一种情况可能导致此错误。 请查看该帖子以及Rahul Prabhu随后的回复
    e2e.ti.com/.../204.617万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔