This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC33:TMS320

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658573/ccs-tms320vc33-tms320

部件号:TMS320VC33

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在尝试构建一个以前使用CC C3x-C4x为TMS320构建的传统产品。

我在网上搜索并找到了通过“Code Composer Studio 'C3X-'C4x”加载的说明,但由于我找不到该软件的副本,我已从您的站点Code Composer Studio v4下载了该软件。 运行此程序时 ,我看不到如何加载TMS320。 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    [报价用户="Ian Stephens"]"Code Composer Studio 'C3x-'C4x"[/报价]

    您需要 的是“Code Composer 'C3x-'C4x”(不带“Studio”)。 它早于Code Composer Studio 系列,最新版本大约在20年前发布。  

    您(或您的公司)是否曾经有过该文档的副本? 如果是,请与我开始私人对话,以便我们讨论您的选择。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的快速回复-是的,他们回答了。 如何创建私人对话?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下主题底部的最后一个常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../3131
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已通过私人对话解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持和患者。