请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我目前在编译过程中放慢了速度,出现了一条消息"Remlote System Eplorer Operation"(Remlote系统Eplorer操作)。
只有我所做的特定事情才会从编译器6.2 6-7切换到6.4 12并更新当前的库。
我们编译自己的库,不包含libc.a或rts2800_ml.lib。 所有sopres都可用并编译。
下面是我的屏幕副本:
谢谢!
PA。