This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS从3.1 迁移到4.0

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658264/ccs-ccs-migration-from-3-1-to-4-0

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 

我们正在处理旧项目,运行CCS 3.1 版本的PC遇到问题。

我们正在尝试将项目迁移到CCS 4.0 ,我注意到有从3.3 迁移到4.0 的选项。

是否可以执行类似的迁移到4.0。

谢谢!

奥雷尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Orel:
    您也可以使用相同的选项将3.1 项目迁移到4.0。 这是可能的,因为3.1 和3.3 具有相同的项目格式。

    请注意,CCS 4.0 非常旧,不再支持。 如果可以,我会将您的项目迁移到最近的项目,如CCSv7。 v7中存在相同的旧导入向导。

    谢谢
    KI