This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2802:Service Pack 1 Win 7 on Win 10

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655925/ccs-tms320f2802-service-pack-1-win-7-on-win-10

部件号:TMS320F2802

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我尝试在Win 10上运行CCS 7.4 .0-64位,因此当CCS启动时,要求提供service pack 1 WIN 7

如何解决此问题?

非常感谢  

Fabian Cabanzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fabian,
    Service Pack 1是Windows 10的关键修补程序。 您没有安装它吗? 如果没有,我强烈建议您安装它,这不仅是因为您可以使用CCS,而且是因为您的操作系统的安全修补程序。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答,我现在就要安装了。作为Win 10的用户,我认为Win 7的Service Pack 1修补程序包含在中。

    祝你一切顺利> Fabian Cabanzo Bogota Colombia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,最好获取最新的操作系统修补程序。 但是,由于您在Win 10上,因此该消息确实令人困惑。 我将研究如何改进此消息传递。 请告诉我,在应用修补程序后,您是否可以使用CCS。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    只需检查安装最新的操作系统补丁程序是否解决了您的问题。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,李基洙先生。取消这个问题解决了我的问题



    非常感谢您与我们保持联系。
    现在,我在计算机上重新安装了CCS 7.4。 问题在于CCS和其它软件必须安装在管理员用户´s上。 Win 10拥有所有的Win 7补丁´s。 n´t Win 10有许多限制和权限,使CCS和其他软件不能正常运行。

    第二个问题现在似乎是其它问题:

    调试断言失败
    程序C:\ti\Code Generation\bin\cl2000.exe
    行:68
    表达式:(unsigned)(c+1)<=256

    第三个问题是CCS开始时一直冻结程序。

    我´mn´t放弃了,我不知道Win 10会发生什么,但Mac上的CCS很完美!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个问题现在出现了其他问题:

    调试断言失败
    程序C:\ti\Code Generation\bin\cl2000.exe
    行:68
    表达式:(unsigned)(c+1)<=256

    我认为这可能是由传递给编译器的文件路径名中的非ASCII字符引起的。 出现该错误时,CCS Build Console的完整输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特·吉尔利翁先生,您好!

    出现错误时,正在启动CCS而不执行任何操作。