主题:controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
我对环境变量有些困惑。 据我所知,存在两种类型的变量'path',用于引用链接的资源和在构建/链接过程中使用的构建。 这些变量可以在项目或工作区级别定义。 此外,当我创建一个新项目时,会有几个预定义的项目变量:CCS_base_root,CCS_install_root,CG_tool_root等等(列表不完整)...
现在出现问题/困惑。 我使用分页盒在工作/家庭计算机之间同步项目。 我在家用计算机上为工作区级别声明了其他几个变量(例如 control_suite_root)的绝对路径。 但是,当在工作计算机上打开同一项目时,control_suite_root指向控制套件在家庭计算机上驻留的位置,这是预期行为。 但是,让我困惑的是,CCS_base_root,CCS_install_root,CG_tool_root指向正确的位置(例如,在家庭计算机中,CG工具位于d:\bin\ti\ccsv7...,而在工作中,CG工具位于c:\ti\ccsv7...)。 所以我的问题是CCS如何填充这些变量以及它们驻留的位置? 如何定义我自己的变量为特定平台,即为不同系统定义不同的值?
伊利亚