This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于CCS 7.x的XDS560v2 Pro Trace配置ID

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/657829/ccs-xds560v2-pro-trace-configuration-id-for-ccs-7-x

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个XDS560v2 Pro Trace。   我应该在Code Composer Studio中选择哪一个选项来配置它:Spectrum Digital XDS560V2 STM USB/LAN仿真器或Spectrum Digital XDSPRO USB/LAN仿真器?  跟踪仿真器单元附带的指令表示选择了尚不存在的Spectrum Digital XDSPRO STM USB/LAN仿真器。  注:选项为USB或LAN,而不是USB/LAN。

谢谢!

Pete Cunningham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pete,

    如果您拥有完整 的XDS560v2 Pro Trace Pod,则应选择以下选项:

    [报价用户="Peter Cunningham8.1904万"] Spectrum Digital XDSPRO USB/LAN仿真器[/QUOT]

    它与以下内容相同:

    [报价用户="Peter Cunningham8.1904万"]频谱数字XDSPRO STM USB/LAN仿真器[/QUOT]

    [报价用户="Peter Cunningham8.1904万"]注:选项为USB或LAN,而不是USB/LAN。[/QUOT]

    是的,您可以根据与探头的连接选择一个。

    希望这有所帮助

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    皮特