Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:EK-TM4C123GXL 主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PM
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我是第一次尝试使用代码编写器,但在调试代码时遇到了问题。 我尝试在 TIVA C系列(TM4C123GXL / TM4C123GH6PM)中运行一些"盲"示例代码,每次收到以下消息时:
连接到目标时出错: (错误-600 @ 0x0) 无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真软件包7.0 .100.0)
我在论坛中搜索过,但没有找到任何解决问题的方法。 是否有人知道这可能是什么? 我尝试使用Energia,并在TIVA C中成功运行了代码,这一点很重要,尽管我收到了一条消息,说‘无法加载动态库:'ftd2xx.dll'。
我正在使用代码编辑器工作室7.4 10和windows 10。