This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDSK6713:什么版本的CCS支持DSP入门套件TMDSDSK6713?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/657515/ccs-tmdsdsk6713-what-version-of-ccs-supports-dsp-starter-kit-tmdsdsk6713

部件号:TMDSDSK6713
“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用TMDSDSK6713 DSP入门套件。  我 安装了CCS v.7.4 ,但在资源管理器列表中看不到TMSDSK6713 DSP入门套件。  CCS v 7.4 是否支持此入门套件?  如果没有,则TMDSDSK6713需要的最新CCS版本是什么?

谢谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith

    CCSv7.x完全支持TMS320C6713器件,但其器件支持项目和SDK可从TI和Spectrum Digital (主板制造商)直接下载。

    例如,使用主板各种外设的主板支持库(BSL)和代码示例可从Spectrum Digital获取,网址为:
    c6000.spectrumdigital.com/.../

    设备页面包含一个部分,其中包含多个可供下载的信号处理库。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    为了帮助您完成上述库的项目,下面的页面包含有关如何将这些项目迁移到更新版本的CCS的信息:
    processors.wiki.ti.com/.../C6713DSK_in_CCSv5

    在这种特殊情况下,为了节省您在尝试让较旧的编译器和DSP/BIOS或SysBIOS版本在v7上运行时的时间,我强烈建议您首先安装5.5 ,如前面的参考中所述,并熟悉环境。 之后,我将在单独的目录中安装一个新版本的CCS (v 6.2 或v 7.4)(多个CCS版本可以在同一台PC上共存)并开始迁移项目。 这样,您就可以为更快,更成功地构建奠定良好的基础。

    由于这是一个非常受欢迎的主板,互联网上也有许多关于实验室,代码等的参考资料

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你拉斐尔!