This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:CCS v720:构建警告代码9.9922万

Guru**** 2535490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656680/ccs-tms320f28377d-ccs-v720-build-warning-code-99922

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
我的客户遇到以下警告消息,并询问我解释和解决方案。 请问您有什么建议?

>>>
 说明资源路径位置类型
#9.9922万 C:\Users\Y539C~1.aaa\AppData\Local\Temp\{97BB1AE6-821C-4D55-8538-A56AD92B3B80}:DEBUG_FRAME部分() AAA_AAA_AAA   C/C++问题中偏移0x0.7466万时FDE的CIE参考0xffffff0000无效

<<<


(注意:"AAA"是客户特定的字符串。)

背景:
 —从成功的项目中,某些源文件被选定为要转换为库的文件。
 -创建了一个新项目,放入并生成了源文件。  这里没有任何相关问题。
 -新生成的库文件返回到原始项目。
 原来的项目又重新建造了,然后又生成了警告。


-错误代码9.9922万--“None of clear hits on E2E and CCSv730 Help (E2E和CCSv730帮助上无明显错误)”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要了解发生了什么,我需要重现此诊断...

    Hideaki Nambu 说:
    #9.9922万 C:\Users\Y539C~1.aaa\AppData\Local\Temp\{97BB1AE6-821C-4D55-8538-A56AD92B3B80}:DEBUG_FRAD部分中FDE的CIE参考0x0.7466万无效(AAA/C+   QUOTE)

    我认为它是在链接步骤中发出的。  在这种情况下,重现诊断的最佳方式是使用CCS项目。  请提交。  有关 如何创建zip文件的详细信息,请参阅项目共享一文。  然后将该文件附加到下一篇文章中。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能找到的最接近的是CodeGen-2399,但这涉及将TI编译器生成的目标文件与另一供应商生成的目标文件混合。 我需要查看有问题的目标文件以进一步分析问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George和考古学家

    感谢您的回复。

     

    我复制了警告代码并上传了lib和main()项目。

    我的客户的CCS版本是720,我的版本是730。 如果有问题,请告诉我。

    原始项目为linky_cpu01。

     

     

    我的CCS中的警告消息:

    链接>

    警告#9.9922万:

      C:\Users\123\AppData\Local\Temp\{8E77B2DA-FDA0-44BB-8345-63DCBAC9D8B3}:

      中FDE的CIE参考0xFF0万在偏移0x0.1745万处无效

      .debug_frame节()

    '完成构建目标:Blinky_cpu01_F2837xD_sysctrl_Lib_01.out '

    ''

     

    ****构建已完成****

     

     

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/7851.blinky_5F00_cpu01_5F00_F2837xD_5F00_SysCtrl_5F00_Lib_5F00_01_5F00_rls.zip</s>2837 

     

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/2262.F2837xD_5F00_SysCtrl_5F00_v210_5F00_CPU1_5F00_Lib_5F00_rls.zip</s>2837

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。  我可以重现该问题。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-4311以对此进行调查。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    注意:诊断程序是警告,而不是错误。  将创建可执行的.out文件。  我确信它是有效的。  尽管调试时可能会出现一些小问题。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George,
    感谢您的意见。
    我们会等待调查结果。

    附注 我 更正了标题:CCS v720:内部版本{error warning}代码9.9922万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    告诉用户升级到TI C2000编译器版本16.9 .6.LTS或更高版本,并检查问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的问题是用户将至少一个使用C2000 16.9 .6.LTS编译的目标文件馈入16.9 .4.LTS链接器,这不是受支持的使用案例。 CodeGen-2399的部分修复是修复.debug_frame中CIE和FDE条目的对齐和大小。 此更改是向前兼容的,但不是向后兼容的。 因此,由于其中一个目标文件是使用16.9 .6.LTS编译的,因此必须使用链接程序版本16.9 .6.LTS或更高版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考古学家,
    感谢您的反馈。
    它解决了我的项目。 我的客户也会尝试。