This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:初始化仿真器CCS时发生TMS320C6713错误

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/657296/ccs-tms320c6713b-tms320c6713-error-initializing-emulator-ccs

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

 大家好

我想问一些关于CCS 5.4 的问题。 编译我的项目时,窗口显示有问题。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发送"控制面板"屏幕截图。 遗憾的是,我无法精确确定问题的根本原因,因为您看到的错误通常是由Windows驱动程序中的故障引起的(这将在第一个屏幕截图中显示)。

    您提到您正在使用5.4 ,但您能否检查更新CCS是否可以改善这种情况? 转至菜单“帮助”-->“检查更新”,查看是否有可以安装的更新版本的“Spectrum Digital Emulation Updates”项目。 也许这可以纠正任何问题。

    最后一种方法是尝试删除设备驱动程序并强制Windows重新安装它。
    -从控制面板-->设备管理器中,右键单击条目“Spectrum Digital TMS320C6713 DSK”并选择“卸载”
    -选中“删除此设备的驱动程序软件”复选框,然后单击“确定”。
    -拔下并重新插上主板
    右键单击“TMS320C6713 DSK”条目,然后选择“更新驱动程序软件”
    -在下一个屏幕中,选择“Browse my computer for driver software”(浏览我的计算机以查找驱动程序软件)并浏览至以下目录:
    C:\Program Files (x86)\SpectrumDigital\Emulation \Drivers\AMD64
    单击“Next (下一步)”。 设备驱动程序应能成功安装

    重试连接。 如果驱动程序出现故障,这可能有助于解决此问题。

    如果什么都不起作用,我会尝试使用最新版本的CCS进行连接。 遗憾的是,此版本的CCS相当旧,不再受支持,因此您是否可以尝试在单独的目录中安装较新版本的CCS (7.4),然后重试连接? 多个版本的CCS可以在同一台PC上共存。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔