请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-WCS 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我遇到了一个无法在CCS中构建项目的问题。 昨天我能够构建,闪存和调试。 今天上午,我重新启动了计算机。 之后,我无法构建任何项目。 最初我使用的是CCS 7.3 ,因此我决定安装更新的CCS 7.4。 但是,这没有什么帮助。 以下是控制台输出。 我尝试按更改路径变量
但这对我来说不起作用。 如何解决此问题?
r.t -build of configuration Debug for project tiltos_builds_CC1310_LAUNCHXL_RELEASE _CCS **** "C:\\ti\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O 'building file:"./release.cfg"" ti.platforms.simplelink:CC1310F128编译器:16.9 xdctools':c:/ti/x/xcdr_x_x_xs/xr_xr.cd_x-x_x_sp_-/x_x-x_x_x_x_x00/x_x_x_x_x_x_x_x_x_x/x_x_x_x_x/x_x_x_x_x_x/x_x_x_x_x_x_x_x_x_/x_x_x_x_x_x_/x_x_x_x_x_/x_x_/x_x_x_x_/x_x_/x_x_x_x_x_x_x_/x_/x_x_ 1 [主]? (7372) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x10B88E0/0x1.0688万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (-6404) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x10B88E0/0x11A88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (-7252) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x10B88E0/0x10C88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (1.8188万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x10B88E0/0x1.0088万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (-1.1932万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x10B88E0/0x1.1388万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [main] sh 4064 fork:child -1 - feden waiting for longjmp before initialization,retry -1,exit code 0xC0.0142万,errno 11 C:/Users/a23.2184万/AppData/local/Temp/make16552-1.sh:1.6552万:cannot fork:resource temporarily unavailable 0 [主要]? (-9796) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x1.1588万E0/0x11A88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (-1.2144万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0xF588E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (1968) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0xFB88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (-5432) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0xFA88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (-2184) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0x1.0488万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (1.4116万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0xFB88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (1.5616万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0x1.0288万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (9580) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0x1.0188万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (-7012) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\echo.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xF788E0/0x1.0688万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (-1.0928万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xFD88E0/0x1.0488万E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (1.5132万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:*** fatal error - cygheap base mismatch detected - 0xFD88E0/0xF288E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (1.8232万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xFD88E0/0xF388E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (1.804万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xFD88E0/0xF488E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (8008) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xFD88E0/0xF188E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (4748) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0xFD88E0/0xF488E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (1.472万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:*** fatal error - cygheap base mismatch detected - 0xFD88E0/0xF788E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (1.5172万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:*** fatal error - cygheap base mismatch detected - 0xFD88E0/0xF688E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [main] sh 1.0696万 fork:child -1 -在初始化之前等待longjmp时死亡,请重试-1,退出代码0xC0.0142万,错误号11 C:/Users/a23.2184万/AppData/local/Temp/make7708-1.sh:7708:Cannot fork:resource temporarily unavailable gmake.exe:*** No rule to make target `.configuro'。 stop. js:"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态=2),配置失败;'linker .cmd.cmd'已删除。 gmake[1]:***[build1317.6935万-arm.scr.cr_tr_crack_13c/crack_x_x_sp_x_x_cscr.cr_-13c/reml_sp_sp_-13_x_x_x_sp_x00_sp_sp_-cscr.ccti_sp_sp_x_-cd_tools:-dscdscdsc/cr_-13_-/cr_x_x_x_-13c/cr.cd_x_x_x_-/cr.cdr_-/cr_sp_sp_sp_-/cr.cdr_sp_sp_-13_sp_-/cr.cdr_-13_-/cr.cd_ ti.platforms.simplelink:CC1310F128 16.9 目标'builc-1317695535-InProc'的配方失败 0 [主要]? (1.7688万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x1.1188万E0/0x10588E0。1.0588万。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 0 [主要]? (9612) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x1.1188万E0/0x11B88E0。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (1.7396万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x1.1188万E0/0x10488E0。1.0488万。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [主]? (1.0536万) C:\ti\xdctools_3_50_04_43_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到cygheap基本不匹配- 0x1.1188万E0/0x10588E0。1.0588万。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 1 [main] sh 6812 fork:child -1 - deated waiting for longjmp before initializing, retry -1,exit code 0xC0.0142万,errno 11 C:/Users/a23.2184万/AppData/local/Temp/make8904-1.sh:8904:Cannot fork:resource temporarily unavailable C:/xdctools_3_50_04_43_core/xmak/xdc_rules:未找到配置: stop. js:"c:/ti/xdctools_3_50_04_43_core/packages/xDC/tools/Cmdr.xs",第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态=2),配置失败;'linker .cmd'已删除。 gmake[2]:***[build-1317695535-config1' ,原因 是:没有出现'gcpgcpgcpkg'错误: ***[All]错误2**** 构建完成****