This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:构建错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656566/ccs-iwr1443boost-build-error

部件号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在Linux计算机上用CCS生成项目。 我在链接时收到以下错误。 我还尝试使用root权限运行CCS。 我不明白什么是错误。 请帮助!!

 

链接>
已完成构建目标:"xwr14xx_MMW_MSS.xer4f"

/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_MMW_MS.xer4f xwr14xx_mmw_mss.bin 0x20万
Makefile:197:目标'post-builp'的配方失败
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:1:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到@
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:1:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:2:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:131:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到:-O7
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:132:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:132:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:未找到
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe:133:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc.exe:意外语法:"."
gmake [3]:[post-builD]错误2 (忽略)
gmake [3]:execvp:/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32.exe:权限被拒绝
gmake [3]:[post-builD]错误127 (忽略)
/home/Neha/ti/mmWave_SDK_01_00_02/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_CRC/gen_bincrc32.exe xwr14xx_mmw_mss.bin
Makefile:197:目标'post-builp'的配方失败

****构建已完成****

谢谢!

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Neha:

    请参阅发行说明。 out2rprc是一个Windows Winary,您需要Mono在Linux上运行它。


    谢谢,
    阿卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    是的,我尝试了Mono实用程序,但该实用程序不起作用。 然后我重新安装了CCS和SDK,问题得到了解决。  

    干杯!

    Neha