This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6424:需要TI代码编辑器工作室的3.3 版本。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/657174/ccs-tms320c6424-need-version-3-3-of-ti-code-composer-studio

部件号:TMS320C6424

工具/软件:Code Composer Studio

我正在进行一个项目(使用TMS320C6424定点DSP - 600MHz),我们正在开发一个新的主板。

我正在尝试使用Code Composer Studio下载DSP代码,但我找不到3.3 版本的访问权限

代码编写器工作室,在早期的主板上开发了主板DSP代码。  我使用相同的主板硬件

我们只需要一种方法将代码下载到主板上。  我有一个新的Spectrum Digital XDS200仿真器POD

即使我可以获得较旧的代码编写器工作室,我也不确定较新的仿真器POD是否可以工作

使用旧版Code Composer Studio。  当我下载CCS免费版7.2 时,较新的仿真器POD可以工作,但较旧的POD可以工作

项目(创建用于通过JTAG标题将DSP代码下载到主板)可能有一些文件挂起

它是使用较旧版本的编译器编译的,CCS Version 7.2 中较新的编译器将无法正常工作。

底线-是否可以下载较早版本的CCS 3.3 并将其配置为与较新版本XDS200一起使用

仿真器POD。???  只是需要一些帮助/指导!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    3.3 不支持XDS200。

    如果需要使用XDS200,则必须使用更高版本(如CCSv7)。

    如果您不需要重新构建项目,而只需要下载代码,我不明白为什么使用CCSv7将代码下载到目标时会出现问题(您只需做什么?)。

    请注意,即使您确实需要重建,也可以始终将较旧版本的编译器与CCSV7一起使用:
    processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Installation_and_Selection

    谢谢
    KI