This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:整数到字符串的转换。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654652/ccs-tms320f28377s-integer-to-string-conversion

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到了串行监控整数值(接收垃圾值)的问题。

谁知道如何将整数转换为字符串?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 此论坛主题 中的类似问题。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否告诉我以下内容有何不同?

    #IF已定义(_LLONG_Available)
    _code_access long环礁(const char *_st);
    #endif
    _code_access int.(_code_access int ltoa (long val,char *buffer);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以声明一个atoll()函数,该函数将字符串作为参数,并返回long long。

    另一个则声明ltoa()函数,该函数使用long (val),将其转换为字符串,将其置于缓冲区中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,
    我只能访问atoll()函数,但不能访问Itoa()。
    您知道原因是什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否包括stdlib.h?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拼写是否正确? 这是一种对A的方式,而不是一种对A的方式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为已经有一段时间了,我想你已经解决了你的问题。 如果您能解决这个问题,我将不胜感激。

    谢谢,此致,

    -George
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在哪里写了一个“眼睛”?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拼写是否正确? 它是"对A ",而不是"对A "。[/QUET]

    这是Barkley先生询问您是否拼写正确的函数名称的方式。  该函数名为ltoa,而不是itoa。  请仔细记下每个名称中的第一个字符。

    谢谢,此致,

    -George