This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Uniflash 4.2 v.1.1562 XDS560v2支持

Guru**** 2538150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655320/codecomposer-uniflash-v4-2-1-1562-xds560v2-support

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部分:UNIFLASH,CCStudio

您好,

我的公司最近迁移到了Windows 10平台。 我是一个代码作曲家工作室和uniflash的用户。 我以前运行的是带有xds560v2仿真器的uniflash版本3.1。 转换后,uniflash 3.1 安装程序显示不支持Windows 10。 因此,我期待着采用最新的uniflash版本。

版本4.2 .1.1562 的安装很顺利,但很遗憾,显示xds560v2支持已被放弃。 我在近一年前发现了以下要求此功能的帖子。 查找与之关联的TT,TT似乎已标记为已修复,但我不表示支持。  有人可以确认吗?  


  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    请参阅:
    e2e.ti.com/.../63.5152万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    您是否确实尝试过关注该帖子? 我无法在我的生命周期内找到用于Spectrum digital xds560v2的脱机CCS安装程序包。 从维客中遵循第5和第6节毫无意义。 特别是“为以下JTAG调试器产品查找JTAG调试器安装程序”的步骤。 我觉得我错过了什么。 这似乎是令人难以置信的开放。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这个过程有点复杂。 要获取Spectrum Digital安装程序,您需要下载 脱机完整zip CCS安装程序。 然后解压内容并浏览至 :7.4 .0.0.0015万_win32\featurerepo\binary

    在该目录中,您应该会看到一个名为 com.sd.CCStudio.emulation.5.2 .0.14 的文件

    它实际上是Spectrum Digital驱动程序安装程序的压缩版本。 在文件末尾添加.zip并解压缩,您将看到一个exe以安装Spectrum Digital驱动程序。 您需要将其安装到 :<UNIFLAASH 4 install DR>\deskdb\ccontent\TIClionAgent\win\CCS_base

    请注意,我正在让工程师确认启用此功能的所有步骤,因此您可能需要推迟,直到我得到确认以确保安全为止。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    很抱歉更新延迟。 即使您正确放入XDS560所需的所有文件,UniFlash GUI仍会将其从列表中隐藏。 我为此提交了一个错误。 追踪编号:UNIFLASH-961。 我们希望为UniFlash 4.3 实施此项计划(2018年3月)

    对此造成的不便,我们深表歉意
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    感谢您的跟进。 我将等待UniFlash v 4.3。

    Jeff