请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F 工具/软件:Code Composer Studio
1. 您是否提供了从主板输入引脚读取信号的功能(C或C++)? 如何将这些功能纳入C程序?
2. 编写程序后,如何将其编译为板载处理器的代码? 我可以运行CCS并创建C程序,但我看不到CCS中有任何方法来编译它。 我是否使用SCSW在这里可以找到一个这样的示例吗? 我使用什么工具来实现此目的?
3. 当我的程序准备就绪并编译后,如何将其闪存(写入)到主板上? 在哪里可以找到这样的示例?
4. 一旦程序在主板上,如何使其执行?
5. 您提供了哪些功能将程序置于睡眠模式以节省电源? 如何使程序在选定的时间退出睡眠模式? 我可以通过蓝牙从我的PC或iPhone发送命令来唤醒主板处理器吗? 在哪里可以找到这样的示例?
我想我需要结合“CCS”(Code Composer Studio),“SCS”(Sensor Control Studio)和SDK来实现这些目标。
我进一步认为CC2640R2的“零项目”示例将有所帮助,但您的示例如下:
dev.ti.com/.../
没有什么帮助-首先,我找不到示例代码。
您的文档中是否有其他地方单独处理上述每个任务(1-5)并提供执行这些任务的示例?