请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
通常,我使用2台PC (一台台式机和一台笔记本电脑)以及SVN存储库(tortoiseSVN)。 我有时会在从一台PC切换到另一台PC时发生摆动。
实际上,我将 项目导入到新的工作区,我得到:
请参阅以下详细信息。
错误:项目'BattValveDrive'的导入失败,因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。
在以前的工作区中,由于所有已构建的配置都丢失,配置停止工作:
"常规"选项卡缺失。
会发生什么?
感谢您的帮助!
Br Noge