This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653432/ccs-tms320f28335-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:TMS320F2810

工具/软件:Code Composer Studio

我在c驱动器中安装了CCS v 3.3 ,并在3.3 中安装了Spectrum数字驱动程序版本3.03 .30(2009年6月25日)。在检入时 ,未显示CCS设置平台'XDS510 usb仿真器'。如何将仿真器添加到平台?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提到我正在使用windows 10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    XDS510USB仿真器驱动程序通过第三方软件包安装。 您必须从您的调试探测器制造商(Spectrum Digital,Blackhawk,Seed等)下载并安装到您的系统中。

    请注意,CCWindows 10不正式支持3.3。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海防

    使用TMS3F2.8335万和TMS320F2810的IM,前者是采集DSP,而后者是信号生成DSP。传输信号的参考存储在2.8335万中,提供给内部ADC 2.8335万的TX参考信号。 转换后,ADC结果寄存器的结果被移动到大小为2000的DMA缓冲区。现在我想查看存储在DMA缓冲区中的信号的CCS图,我的代码流如下所示,DSP之间有两个握手信号可以通信, 在通信之后,ADC转换通过设置AdcRegs.ADCTRL2.bit.so_SEQ1 =1开始,然后通过设置 DmaRegs.CH1.control.bit.run =1启用DMA通道。填满DMA缓冲区后是否设置了DMA缓冲区标志? 仅当DMA缓冲区完全填满时,TX参考信号才会显示在CCS图中? 我们是否需要制作 .control.bit.run =0?