请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我正在使用TMS320F2.8335万上的外部接口实施与外部设备接口的代码。 其中一个地址有两种用途,具体取决于它是读操作还是写操作。 写入地址控制中继。 从地址读取获取设备版本。
所有其他位置都是使用链接程序命令文件配置的。 虽然我可以在这里执行此操作,但通过代码来基于读或写操作提取地址,我宁愿将两个变量编译指示到同一个地址; 一个是一个常量,当读取时它是设备版本,而另一个可写入以设置中继状态。 这是否可行?
谢谢!
乔纳森