This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:如何将ti-widget-streamsaver添加到GUI编辑器?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655746/ccs-iwr1443-how-to-add-ti-widget-streamsaver-to-gui-composer

部件号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

请告诉我如何将 ti-widget-streamsaver添加到GUI编辑器,以便将值保存到TXT文件。

  我在GUI编辑器的调色板中找不到它。 但也可以在其他演示和帮助文档中找到。

例如:

  

感谢你的帮助。

此致,

韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wesley:

    目前,调色板不显示ti-widget-streamsaver组件。 但您可以手动添加它。

    有关 演示应用程序,请访问dev.ti.com/.../。
    您可以从 dev.ti.com/.../导入应用程序。 导入应用程序后,请参阅DEMO.js。 我添加了注释以解释如何与代码一起执行。

    如果要写入文本数据,则在写入流写入器之前,需要使用TextEncoder将文本字符串编码为字节数组。 如果数据已经是字节数组,则无需在写入前对其进行编码。 详细信息可在示例代码中找到。

    此致,
    Winnie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Winnie:

    明白了。 感谢你的帮助。

    此致,

    韦斯利。