This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:如何在MacOS上安装SDK?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656068/ccs-ccstudio-how-do-i-install-the-sdk-on-macos

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:CC2640CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在从Windows10环境更改为Mac。

我安装了CCSv7 for MacOS。

但我无法安装SDK。

我无法通过单击TI资源管理器中的安装按钮来下载CC2640 SDK。

当我使用Chrome连接到链接时,将下载一个名为"true"的文件。

问:我想导入SimplePeripheral项目,这是MacOS上CC2640R2F的一个示例。

谢谢:3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doyun,
    我不确定是否已为MacOS发布SDK。 我需要确认我周一在办公室的时间。

    您使用的是什么版本的CCS? 最新版本的CCS (7.3 +)应通知您是否有适用于操作系统的版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    CCSv7正在使用7.4 最新版本。

    Mac OS版本为10.13 Tm2 (High Sierra)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK尚不可用于MacOS。 从Rex下载失败,并出现“This package is not supported on Darwin”(macOS)。

    谢谢
    KI