This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在从Jython 2导入Packages.com.ti.debug.engine.scripting

Guru**** 2224960 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656413/importing-packages-com-ti-debug-engine-scripting-from-jython-2

主题中讨论的其他部件:CCStudio

您好,

我所面临的问题与 e2e.ti.com/.../20.3182万中描述的问题相同

我正在使用 带有6.2 的2.5 .4rc1 (我也尝试了使用2.7 .0),当我尝试按照wiki的exemple使用带有调试器的Jython时,它不起作用 processors.wiki.ti.com/.../Python_Scripting_with_DSS

(我已在 wiki "Python Scripting with DSS"中获得了所有"先决条件"和"设置环境"描述)

似乎无法导入 com.ti.debug.engine.scripting或com.ti.ccStudio.scripting.environment。 确实有以下几行:

-从com.ti.debug.engine.scripting导入*

-来自com.ti.ccStudio.scripting.environment import *

返回错误:

-从com.ti.debug.engine.scripting导入*
导入错误:没有名为ti的模块

-来自 om.ti.ccStudio.scripting.environment import *
导入错误:没有名为ti的模块

您对此问题有什么解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:
    听起来您的环境没有设置(CLASSPATH)。 您是否按照以下步骤操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Python_Scripting_with_DSS

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。

    我不确定您的意思是什么。

    我有以下描述的文件:
    <CCS BASE DIR>/DebugServer/packages/ti/DSS/java/dss.jar
    <CCS BASE 3.1 DIR>/DebugServer/packages/ti/dss/java/com.ti.ccStudio.scripting.environment_neds.0.jar
    <CCS BASE DIR>/DebugServer/packages/ti/DSS/java/com.ti.debug.engine_1.0.0.jar
    <CCS BASE DIR>/DVT/scripting/ dvt_scripting.jar

    但是,设置(CLASSPATH)的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I mote the following files as mean:
    <CCS BASE DIR>/DebugServer/packages/ti/DSS/java/dss.jar
    <CCS BASE 3.1DIR>/DebugServer/packages/ti/dss/java/com.ti.ccStudio.scripting.environment_neds.0.jar
    <CCS BASE DIR>/DebugServer/packages/ti/DSS/java/com.ti.debug.engine_1.0.0.jar
    <CCS BASE DIR>/DVT/scripting/ dvt_scripting.jar

    但是设置(CLASSPATH)的含义是什么?

    您需要将上述路径添加到CLASSPATH中

    如何实现? 请阅读以下文章:

    https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/environment/paths.html

    我只需在运行脚本之前使用'set'命令(在Windows上)。 我在运行的批处理文件中有该命令。

    示例:

    set 0.0.0015万 7.4 7.4 7.4 7.4 3.1 1.0 /cd/cd/cds/cr/cds/cr/sc/scv/scv/scv/scfs/base.ccsp/cr/cds/cr/scfs/cr/scfs. 0.0.0015万 0.0.0015万 com.ti.debug.engine_0.0.0015万 dvt_scripting.jar

    (请注意,我在(C:7.4 .0.0.0015万)中安装了CCS。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大坝!

    看起来现在就可以了!

    谢谢ki。