This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2000:更改默认数字格式-- CCS v7.x

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655877/ccs-msp430fr2000-change-default-number-format----ccs-v7-x

部件号:MSP430FR2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/20.6248万#pi316318</s>31.6318万

我的客户 向我提出了与 上述类似的问题。

过去5年,我可以再问 一次吗?  

能否配置CCS调试视图的默认数字格式,如“表达式”屏幕?

我的保管人更喜欢HEX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引用的线程说明了如何设置表达式视图的默认数字格式。 您是否询问了一些不同的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南武山

    您是询问实际的“调试” 视图 还是“CCS调试” 视图? 默认情况下,“调试”视图以十六进制显示地址。 如果您询问如何在CCS调试角度中为所有视图设置默认数字格式,则我认为不支持该格式,您必须基于每个视图进行配置。 请澄清。

    谢谢你

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    AartAG,感谢您的回复。

     

    KI,是的,这就是我的观点。 表达式>>值列。 我明白我们必须按视图进行配置。