This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS

Guru**** 2540430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656080/ccs-tms320f2808-ccs

部件号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

 

 您好,

  我正在为项目使用TMS320F2808 DSP,我正在使用Spectrum DIGITAL 510LC USB仿真器和CCS 3.3V软件将程序闪存到DSP中。

当我刷新程序时,DSP工作正常,但当我重置DSP并启动时,控制器挂起。 如果 我将程序刷新到DSP中,它工作正常

按下重置后,我不知道DSP发生了什么问题。

请指导我尽快解决此问题。

谢谢你

此致,

Yogesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yogesh:

    Yogesh S 说:
    ,但当我重置DSP并启动时,控制器挂起[/QUOT]

    我无法解释这种情况。 但我可以提供各种仿真重置行为的链接:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Emulation_Resets

    希望这将有助于澄清您的问题。 如果没有,我会在C2000论坛上发布一个新问题。 C2000器件专家将能够提供更深入的见解。

    谢谢

    KI