This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在调试时查看宏

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653909/ccs-how-to-view-macros-while-debugging

工具/软件:Code Composer Studio

屏幕截图显示了我在尝试读取active_position的值时遇到的问题。 悬停可让我使用较长的表达式,并且在"表达式"窗口中找不到宏。

我有一组自定义数据包的宏索引,样式如下:

#define thing_three _position (thing_two_position + thing_two_length)
#define thing_four_position (thing_three _position + thing_three _length) 

最后一个问题是一个更长的表达方式,我很难一目了然地解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    我认为CCS目前不支持在表达式视图中查看宏。 我正在向专家咨询未来支持此功能的计划,但在此期间,请参阅 此帖子 ,其中提供了一种解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢调查。 我遇到了你链接的帖子,但我一眼就认为它不适用,因为程序员似乎在制作宏时遇到了问题。 我的代码编译正常,并按预期运行。 宏获得正确的值,但我只能通过捕获伪变量中的值来查看它们:

    int dummyVar = active_position; 

    将宏添加到.gel文件不会导致它出现在表达式窗口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Borenstein 说:
    将宏添加到.gel文件不会导致它出现在表达式窗口中。[/QUOT]

    您能否举例说明您是如何做到这一点的?

    我在一个非常基本的示例中尝试了它,如果我在.gel文件中添加了与C源文件相同的#define宏,那么我可以在CCS表达式视图中看到它的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    由于我没有收到您的回复,我假设您能够通过这个问题。 如果不是,请随时发布包含附加信息的回复和可重现的示例,以说明问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarti:

    您从一开始就很正确。 我在尝试编辑gel文件时犯了一些错误。