This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:无法通过https下载编译器/ software-dl.ti.com具有无效证书

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654499/compiler-cannot-download-compiler-over-https-software-dl-ti-com-has-an-invalid-certificate

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我想在没有Code Composer Studio的情况下在Linux上使用TI ARM编译器。 很遗憾,我没有找到安全下载的方法,因为software-dl.ti.com提供了无效证书(仅对*.akamaihd-staging.net,*.akamaihd.net,*.akamaized.net,*.akamaized-staging.net,a248.e.akamai.net有效)。

是安装程序的GPG签名还是可以通过https下载的sha256sum以便验证安装程序?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个新问题。  这超出了我的专业知识。  我正在通知正确的团队。  您显然尝试了几种不同的下载方式。  您的首选方法是什么?  他们可以从这里开始。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,

    您能告诉我您正在尝试下载哪个ARM编译器吗?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一个: software-dl.ti.com/.../ti_cgt_tms470_17.9.0.STS_linux_installer_x86.bin

    我的猜测是,网站由Akamai托管,证书是他们提供的标准证书。 如果您通过端口443连接到software-dl.ti.com并尝试初始化TLS,您将从"X509v3 Subject Alternative Name"部分中没有software-dl.ti.com的akamai获得证书。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的另一个线程中,我看到您遇到了安装程序无法正常退出的问题。  您安装了哪个版本的glibc?  我想您可能会遇到glibc 2.26 和安装生成器的兼容性问题。  我没有关于该问题的很多信息,但这里是我们的Linux主机支持页面中的CCS摘要。

    "注:在带有2.26 及更高版本的系统上安装时,某些较旧的SDK和编译器安装程序可能会挂起。 正确安装组件后,安装程序不会退出。 要完成组件的安装,请停止安装程序并从<installdir>/eclipse目录中删除下载文件夹。"

    关于/eclipse目录的最后一部分与您的情况无关,因为您正在下载编译器并在CCS之外安装它。

    CCS,编译器,SDK的未来版本...将使用没有问题的安装生成器版本,但对于现有版本,此问题将持续存在。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Dan Cermak"]

    我想在没有Code Composer Studio的情况下在Linux上使用TI ARM编译器。 很遗憾,我没有找到安全下载的方法,因为software-dl.ti.com提供了无效证书(仅对*.akamaihd-staging.net,*.akamaihd.net,*.akamaized.net,*.akamaized-staging.net,a248.e.akamai.net有效)。

    是安装程序的GPG签名还是可以通过https下载的sha256sum以便验证安装程序?

    [/引述]

    您回答正确,此文件当前不能通过https访问。 但是,以下是SHA256总和,您可以在此期间将其与您的下载进行比较:

    acbbe580b3bac93.5709万fe088ed408c0b255fa3ea83e9fda95e0da87ba095c389 17.9.0.STS_linux_installer_x86.bin
    {\f1 b3fd5f7f7a51adb5.5693万a0584ef4b0a1acbddc6a233ac8232634ca7daaa9738f<xmt-block0>0584 17.9823.2634万 17.9</xmt-block>9738 ti_cgt_tms470_tms470_tms470_tms.0.STS_osx_installer.app.zip}
    fb9f4154a9862488583fc2e85a5da36e0399f396b2ce90f2ab86cc8f3e672666<xmt-block0>9862488583 17.90399 17.9</xmt-block>67.2666万 ti_CGT_TMS470_TMS470_McAfee..0.STS_windows_installer.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fedora 27确实在运行glibc 2.26 ,所以这就是问题的原因。

    感谢您的发现!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢哈希。 这些文件是否在标准位置提供,在那里也可以从脚本中查询,以供将来的版本使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan Cermak 说:
    这些文件是否在标准位置提供,在该位置还可以从脚本中查询它们是否适用于将来的版本?[/QUOT]

    很遗憾,不是  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-4289,请求提供下载校验和。  此条目不报告错误,而是请求增强功能。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Goerge,

    感谢您提交问题。 但是,我建议至少使用SHA2或sha3,因为MD5不再安全(SHA1也是如此)。 并且应该通过https下载校验和,否则提供校验和毫无意义(可能是为了防止意外损坏)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您富有洞察力的评论。  我将它们添加到增强请求中。

    谢谢,此致,

    -George