This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:GUI编辑器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655391/tms320f28035-gui-composer

部件号:TMS320F2.8035万

您好,


我确实从本地目录将我的项目上载到GUI撰写器,并在项目属性中将目标通信设置更改为XDS。 在系统连接时,我在控制台上收到消息'Connected to Target (已连接到目标)'和'Hardware Connected (已连接硬件)'。 之后,当我尝试保存它时,它会进入这个无限循环,显示'working (正在工作)',然后我必须在长时间等待后刷新页面才能终止该过程。  

请在此向我建议一种方法。  

谢谢!

Nihit Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...之后,当我尝试保存它时,它会进入这个无限循环,显示'working'(正在工作),然后我必须在长时间等待后刷新页面才能终止该过程。  [/引述]

    此行为是否持续重现? 您能否在几个不同的项目上尝试一下,看看这是一种一致还是孤立的行为?
    我刚刚尝试将XDS通信添加到几个GUI Composer项目中,但在保存项目时没有出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我尝试先在本地CCS上运行F2.8035万的“切换LED”示例代码以获取.out文件。 然后,我尝试将项目属性保存到GUI撰写器上的XDS,并遇到了与以前相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您的程序步骤,以便我们尝试重现此问题?

    CCS应用程序项目和GUI Composer项目是独立的项目。 您是否意味着您创建了一个GUI Composer项目/应用程序以与您的切换LED CCS应用程序通信,然后将XDS通信添加到GUI Composer项目?

    我假设您在云端使用GUI Composer v2,对吗?  https://dev.ti.com/gc/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可以在此处附加GUI Composer项目,也可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我在CCS应用程序上构建了切换LED代码。 在GUI Composer上,我导入了相同的项目并添加了XDS通信(我无法保存)。 在本地CCS上构建它的原因是要有GUI编写器的符号文件。 我是否需要在CCS云中调试我的代码才能运行GUI编写器? 我想使用GUI composer 1,因为它是桌面版本,但我没有找到任何用户指南。 我正在使用GUI Composer v2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ToggleLED.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    so,我在CCS应用程序上构建了切换LED代码。 在GUI Composer上,我导入了相同的项目并添加了XDS通信(我无法保存)。 [/引述]

    CCS应用程序不能导入GUI Composer。 正如我前面提到的,CCS项目和GUI Composer项目是在不同环境中创建的独立的独立项目。  

    通过GUI Composer项目,您可以创建包含小组件的GUI仪表板,然后可以将这些小组件绑定到代码中的全局变量,以便在GUI仪表板中可视化变量的状态/值。 为此,您首先需要创建一个新的GUI Composer项目。 在此项目中,您可以设置各种属性,如通信模型(GUI如何与目标应用程序通信,例如 XDS),要下载到目标(GUI Composer将与其通信)的CCS项目可执行文件的位置等  

    有一个针对F2.8379万D设备编写的教程,它介绍了这些步骤,您可以将其用作指南(此处的链接 )。

    此外 ,资源管理器的GUI Composer部分下的用户指南和入门指南也是有关GUI Composer的一般信息的重要资源。  

    希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您清除我的问题Aarti。