This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LINUXEZSDK-Sitara:CCS v7命令行清洗版本号为n't正常工作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSBIOS, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655961/ccs-linuxezsdk-sitara-ccs-v7-command-line-clean-build-isn-t-working

部件号:LINUXEZSDK-Sitara
“Thread (线程)”中讨论的其它部件:CCStudioSysBIOSAM5728

工具/软件:Code Composer Studio

CCS项目生成/创建页面上提供的示例似乎不适用于CCS v7命令行生成。 例如,"-CCS.buildType clean "选项似乎不起作用。  例如:

Eclipse -noSplash -data workspace_v7/-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects <project name>–ics.buildType clean

该命令在工作空间中提供了合法的项目名称时,将产生以下警告:

!警告:在工作空间中找不到项目'–CCS.buildType'! 正在忽略...
注意:使用-ccs.autoImport'参数自动导入在工作区根目录中找到的项目。


!警告:在工作区中找不到项目'clean'! 正在忽略...
注意:使用-ccs.autoImport'参数自动导入在工作区根目录中找到的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在调用projectBuild时准确显示该命令行(包括项目名称等)?
    此外,在运行proejctBuild命令之前,是否已将项目导入到工作空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应!

    是的,项目已导入到工作区。 以下是CCS的完整命令行和输出:

    $CCS_Eclipse/eclipse -noSplash -data workspace_v7/-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects Alice _M4–CCS.buildType Clean

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    CCS无外设构建正在启动... [2018年1月12日星期五11:11:31 (美国东部时间)]
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    =============================================================================================================
    预处理...


    !警告:在工作空间中找不到项目'–CCS.buildType'! 正在忽略...
    注意:使用-ccs.autoImport'参数自动导入在工作区根目录中找到的项目。


    !警告:在工作区中找不到项目'clean'! 正在忽略...
    注意:使用-ccs.autoImport'参数自动导入在工作区根目录中找到的项目。


    =============================================================================================================
    正在构建...


    ****配置构建为项目Alice M4调试****

    /home/ki/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 4 all -o
    gmake [1]:'Alice M4.out是最新的。

    ****构建已完成****


    =============================================================================================================
    CCS无头构建完成! 1个项目中有0个出现错误。


    下面是不带-CCS.buildType Clean选项的ouptu:

    $CCS_Eclipse/eclipse -noSplash -data workspace_v7/-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects Alice M4

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    CCS无外设构建正在启动... [2018年1月12日星期五11:13:13 EST ]
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    =============================================================================================================
    预处理...


    =============================================================================================================
    正在构建...


    ****配置构建为项目Alice M4调试****

    /home/ki/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 4 all -o
    gmake [1]:'Alice M4.out是最新的。

    ****构建已完成****


    =============================================================================================================
    CCS无头构建完成! 1个项目中有0个出现错误。



    以下是CCS内Clean的缩略输出:

    ****配置的纯净构建为项目Alice M4调试****

    /home/ki/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 4 clean -o
    rm -rf "Alice M4.hex""configPkg/linker.cmd""configPkg/compiler.opt""Alice M4.out
    RM -RF"configPkg/"
    rm -rf <此处显示目标文件列表>
    rm -rf <此处显示.d文件列表>
    已完成清洁


    ****构建已完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,下面是项目实际构建的缩略输出:

    ****配置构建为项目Alice M4调试****

    /home/ki/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 4 all -o
    gmake [1]:输入目录'/mnt/hgfs/dev/sd_Alice,Bimini/Branchs/devel/Alice,CCS项目/Alice,M4/Debug
    正在构建文件:/mnt/hgfs/dev/sd_Alice,Bimini/Branchs/devel/Alice,CortexM4/app.cfg
    正在调用: XDCtools
    /home/ki/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs"--xdcpath="/home/ki/ti/edma3_LLD_2_12_04_28/packages;/home/ki/ki/m4/ti/ipc_46_00_02/packages;ti.platforms.evmDRA7XX:ipu2 16.9 /hom_le_sc/le_sc/le_fs/lv/ke_sc/fs/l_x_gfs/l_gfs/l_gfs/l_sc/lips/l_gfs/l_l_m4.k/base_sc/fs/fs/l_gfs/l_sc/base_sc/fs/ki_gfs/fs/l_sc/base_sc/fs/l_x/l_sc/ki_gfs/fs/l_x/l_gfs/fs/l_sc/ki_sc/base_fs/l_gfs/ki_gfs/l_sc/l_gfs/l_sc/base_sc/fs/fs/ki_gfs/l_gfs/
    正在制作package.mak (因为package.Bld)...
    正在生成包configPkg的接口(因为package/package.xdc.inc早于package.xdc)...
    正在从package/cfg/app_pem4.cfg配置app.xem4...
    正在生成自定义ti.SysBIOS库makefile ...
    正在生成自定义ti.sdo.utils库makefile ...
    正在生成自定义ti.sdo.ipc库makefile...
    正在开始生成库源...

    <在此处生成单个文件>

    构建目标:Alice M4。out
    调用:ARM链接器
    "/home/ki/ti-CGT-arm_links.3.ls/bin/armcl" 16.9 -mv7m4 --code_state=16 -me --define=am5728 --define=ipu1 --define=core0 -g --re0 --re---diag_warr_warn=225 --diag_wrap_wle_m3=-display_ram_my_ram_line.g_my_my_gu_lin=-my_ram-my_ram-my_l=-my_ram-my_ram-my_l_ram-my_l_ram-my_ram-my_l=-my_ram-my_ram-my_l_ram-my_ram-my_ram-my_ram-my_l_l_ram.g_l=-my_ram-my_ram-my_ram-my_ram-my_ram-my_l_ram.g_l=-my_ram-my_ram-my_ram-my_ram-my_ram.g_ram-my_ram-- 16.9 16.9

    <此处显示单个目标文件>

    -l"configPkg/linker.cmd"-llibc.a
    链接>
    已完成构建目标:Alice M4.out


    ****构建已完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken Price97 说:
    !警告:在工作区中未找到项目'–CCS.buildType'! 正在忽略...
    注意:使用-ccs.autoImport'参数自动导入在工作区根目录中找到的项目。


    !警告:在工作区中找不到项目'clean'! 正在忽略...
    注意:使用'-ccs.autoImport'参数自动导入在工作区根目录中找到的项目。[/QUOT]

    看着上面的输出,eclipse认为 –CCS.buildType和clean也是-ccs.projects选项的输入。 因此,它不会将-CCS.buildType作为选项读取。

    [报价用户="Ken Price97"]$CCS_Eclipse/eclipse -noSplash -data workspace_v7/-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild-ccs.projects Alice _M4–CCS.buildType clean

    您是否可以在 -ics.buildType选项中选中"-"(破折号),它看起来与命令行中的其他选项不同,可能被视为非ASCII。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    敏锐的眼睛! 这确实是个问题;谢谢!