This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C5505 CCS问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655924/ccs-tms320c5505-ccs-problem

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

我正在尝试编译 C55_CSL_CSL/ 3.08 c55xx_CSL \CCS_v6.x_examples中给出的所有示例。我正在遇到以下错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    路径中的空间存在一些已知问题。许多问题是在构建项目时发生的。 因此,我们建议避免在任何路径中出现空格。 它看起来像是"C:\Users\R"是一个截断的路径,这使我相信您的用户名中有一个空格。 由于默认工作区位置,系统临时文件夹等通常位于用户文件夹中,因此在用户名中有空格可能会有问题。 是否可以尝试创建不带空格的用户名?

    谢谢
    KI