This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMDXIDK5718板

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655582/ccs-tmdxidk5718-board

主题中讨论的其他部件:TMDXIDK5718

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个TMDXIDK5718板,我想从这个平台的“hello word”项目开始,这对我来说是新的。

如何为该主板配置CCS,在哪里可以找到任何示例项目?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从"Hello World"项目开始,CCS已经提供了这方面的所有基本支持。 请检查下面的短片:

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_01_2D00_11_5F00_10h20_5F00_41.mp4

    在上述步骤中,确保主板上未运行任何Linux (例如,卸下SD卡)非常重要,因为"BareMetal"过程可能会由于先前初始化的硬件而失败。  

    另一方面,从纯"金属"方法开始,到更完整/更有用的系统是一种令人生畏的方法。 在这种情况下,我强烈建议您下载并研究用于AM57x平台的处理器SDK RTOS,可从以下链接获得:

    http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM57X 

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢