This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在Fedora 27中安装Uniflash 4.2 .1.1562 时出错

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655691/linux-error-installing-uniflash-4-2-1-1562-in-fedora-27

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Linux

大家好,我在Fedora 27上,我在同一台装有Fedora 26的PC上使用了同一版本的Uniflash,它工作正常,我也在装有Fedora 27的另一台计算机上安装了它,它工作正常,但现在情况就是这样。 我搜索了网络,但没有成功。 请帮助我。
此致

以下是命令的结果

sudo ./unifliflash 4.2 .1.1562 .run
[Sudo] Nicholas密码:
未指定协议
未指定协议
未指定协议
未指定协议
----------------------------------
欢迎使用UniFlash安装向导。

----------------------------------
请指定将安装UniFlash的目录。

安装目录[/opt/ti/unifliflash 4.2 .1]:

----------------------------------
安装程序现在可以开始在您的计算机上安装UniFlash了。

是否要继续? [Y/n]:Y

----------------------------------
安装程序正在您的计算机上安装UniFlash,请稍候。

 正在安装
 0 % ____________ 50 % ____________ 100 %
 ######################################

----------------------------------
安装程序已在您的计算机上安装了UniFlash。

创建桌面快捷方式[Y/N]:Y

启动UniFlash [Y/n]:y

[2.1897万:0111/170351:0111:错误17.0351万错误:browser_main_loop.cc (162)]在没有SUID沙盒的情况下运行! 有关 使用上的沙盒进行开发的详细信息,请参阅code.google.com/.../LinuxSUIDSandboxDevelopment。
未指定协议
[2.1897万:0111/170351:0111:错误17.0351万错误:browser_main_loop.cc(208)] GTK:无法打开显示::0
[2.1899万:0100/000000:error:zygote_linux.cc(587)]写入0100写入:0万:管道断裂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动GUI应用程序时,这似乎与Linux权限有关,而不是与Uniflash本身有关。 您是否尝试以用户而非管理员的身份启动?

    我通过搜索Web (在 此处此处查看)找到了有关此消息的一些参考,他们提到了一个变通办法,我希望这会有所帮助。