This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:CLA操作限制

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655444/ccs-tms320f28035-cla-operation-limitation

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio


您好,先生/女士,
下面的语句位于C2000 CLA C 编译器页面上,我想知道
1. DAD如何使用以下操作。
2.为什么 “无符号整数比较”是有限的,这似乎是一个常见的操作。
是否有任何可能导致CLA程序崩溃?
 
 
其他操作
由于缺少指令集支持,以下操作目前不受支持,因此实施成本高昂。 不清楚这些操作是否对典型的CLA算法至关重要。
  • 整数除法,模数
  • 无符号整数比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您是从Wiki文章 C2000 CLA C编译器中获得信息的。  不幸的是,这一条已经过时。  我将与作者合作,以更改它。  C28x 编译器手册中提供了有关CLA编译器的最新信息。  请参阅标题为CLA编译器的章节。   

    2.为什么 限制“无符号整数比较”,这似乎是一个常见的操作。[/QUOT]

    对无符号比较没有限制。

    3.是否存在导致CLA程序崩溃的任何可能性?[/QUOT]

    不会。 有些限制仍然存在。  如果违反了其中一个限制,编译器将发出错误诊断。

    谢谢,此致,

    -George