This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:无法使用资源管理器下载页面

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655574/ccs-launchxl-cc2640r2-unable-to-download-pagages-with-resource-explorer

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2
主题中讨论的其他部件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有10年的编程经验,我正在尝试设计CC2640R2。 我无法获取PASS projectZero,因为我无法获取资源资源浏览器来下载它。

我尝试过Code composer

下载在75 % 停止

我还从该链接下载按钮中试用:

http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Development%20Tools%2FKits%20and%20Boards%2FCC2640R2 % 20LaunchPad%2FProject0

Chrome控制台出现错误:

"未捕获的引用错误:未定义下载文件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toni,

    您是否单击了右上角Project 0页面上的下载按钮?  如果我这样做,我也会被困在75 %。  这里的说明有点令人困惑。  我相信这是为运行云版工具的人员编写的。  您不需要单击该下载按钮。  这只是尝试下载页面本身(以及它包含在您的PC中的任何软件包)。

    相反,我建议从SimpleLink Academy和蓝牙下的Fundamentals实验开始。  这需要您安装SDK,您可以通过单击软件下的“SimpleLink CC2640R2 SDK”并单击最右侧的下载按钮来完成此操作。  最后,如果你安装了SimpleLInk Academy,那也会让你崩溃,对它说是的。

    安装后,您可以按照SimpleLink Academy实验操作:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toni,

    您可以在此处下载CC2640R2F Launchpad的项目零示例程序。 但是,它可以与SDK v 1.30 一起使用。

    github.com/.../blestack

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这解决了我的问题! 我根据你的建议找到了零项目!