This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:资源管理器无法启动

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654644/ccs-msp432p401r-resource-explorer-fails-to-start

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个MSP432 LaunchPad,我正在尝试评估。  我下载,安装和更新了CCS。  当我运行资源管理器时,它会自动启动,花一分钟左右的时间“正在加载...” Starting TIREX ..."(正在启动TIREX ...),然后失败,说“Resource Explorer server failed to start.”(资源管理器服务器无法启动。)  有任何提示?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl

    我以前打过这个。

    请尝试以下几种方法:

    • 关闭CCS。  检查节点进程是否正在运行。  如果是这样,就把它杀死。  然后启动CCS并打开资源管理器。
    • 如果这样做有效。  关闭CCS。  在<user folder>/ti中查找tirex-localserver-ter-3 3.1 文件夹。  将其重命名为其他名称。  启动CCS。  打开资源管理器。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,John。 遗憾的是,没有节点进程正在运行(我假设您的意思是进程名为“node”),也没有名为“tirrex-localserver”的文件,无论版本如何。 重新启动计算机后问题仍然存在。

    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl

    您是否愿意与资源管理器开发人员一起使用WebEx来帮助跟踪发生的情况?

    同时,为了确保您可以继续进行开发,您可以从此处下载用于MSP430的SDK:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-MSP432-SDK

    然后,您可以从CCS中导入任何示例项目,方法是转至“项目”菜单,选择“导入CCS项目”,然后浏览到安装SDK的位置。 我建议将SDK安装在标准的C:\ti位置,以便CCS可以更容易地检测到它。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >您是否愿意与资源资源管理器开发人员一起进行Weber,以帮助跟踪发生的情况?

    当然。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl

    您能否通过iali@ti.com联系我,以便我们安排WebEx。

    谢谢!

    Imtaz,